Thread 中讨论的其他器件:UCC27624
工具与软件:
我使用的是 UCC27624 栅极驱动器 IC 以及 脉冲变压器 在 A 中 双开关反激式拓扑 . 但是、MOSFET 会经受 ESD 冲击 振荡 可作为比较器 零电流开关 未定义状态。
您能否分析一下 栅极信号 和 V_DS 信号 ?
此问题是否由引起 以及漏电感 会发生什么?
如何解决该问题? 可以帮帮我吗? 
基本栅极驱动器方框图:
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我使用的是 UCC27624 栅极驱动器 IC 以及 脉冲变压器 在 A 中 双开关反激式拓扑 . 但是、MOSFET 会经受 ESD 冲击 振荡 可作为比较器 零电流开关 未定义状态。
您能否分析一下 栅极信号 和 V_DS 信号 ?
此问题是否由引起 以及漏电感 会发生什么?
如何解决该问题? 可以帮帮我吗? 
基本栅极驱动器方框图:
嗨、
感谢您向 TI 提出有关 UCC27624的问题。
我们有以下应用手册讨论了脉冲变压器中的操作:
请测量栅极驱动器引脚上的 OUTA 和 OUTB、以便更好地了解驱动器在此过程中所处的条件。
除了 VDD 上的0.1uF 电容器、建议在此并联一个1uF 电容器、并且按照数据表电源部分的建议、在靠近栅极驱动器的位置放置。
谢谢!
William Moore
嗨、
OUTx 信号上有很多振铃和噪声。 此问题应予缓解、因为正如您在 OUT 和 VDS 波形中看到的、随着 OUT 环反向、MOSFET 似乎再次开始导通。
有助于缓解这种振铃的一种方法是增加栅极电阻。 你试过吗? 另外、请查看此常见问题解答、了解输出过冲缓解策略。
[常见问题解答]发生输出过冲或下冲时会发生什么情况?如何解决?
谢谢!
William Moore
您好!
我认为主要问题是米勒平台。 为了降低米勒平坦区、我将尝试降低变压器漏电感。 在电路中、我曾尝试降低 Rgate 电阻、以缓解 MOSFET 转换至关断状态时出现的米勒平坦区问题、但未完全解决。 你有什么其他建议吗?
变压器规格:
LP = 2930 µH
Lleak = 40 µH 最大值、22 µH 典型值
Np = 150、Ns = 10、NAUX = 20
嗨、
为了帮助减小米勒平坦区域、您可以增加栅极-源极电容、而不是降低栅极电阻。 这是由于当 Cgs CMD/CGD 较高时、该米勒区域会减小。 以下应用手册中的第2.5节对此进行了更深入的说明。
如果还有其他问题、请告诉我。
谢谢!
William Moore