请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ34Z100-R2 Thread 中讨论的其他器件: BQ25756
工具与软件:
我们的系统采用了 BQ34Z100-R2电量监测计和 BQ25756充电器(在同一电路板上)、从而为8S2P (25.6V @ 6.7Ah)的 LFP 电池包充电。 查看电量监测计遥测数据时我们会注意到、 FCC 在电池充满电且充电器开启(超出电池官方容量)之后、& RC 会缓慢而连续地增长。
出现这种情况时我们会担心 SoC 精度。
Q1/这是否正常?
问题2 / 如果不是、我们应该做些什么来防止这种情况发生?
如果您有任何问题或疑虑、请告诉我。