This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-R2:当充电器开启且电池充满电时 FCC 和 RC 的连续爬电

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100-R2, BQ25756

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483766/bq34z100-r2-continuous-climb-of-fcc-and-rc-when-charger-is-on-and-battery-is-fully-charged

器件型号:BQ34Z100-R2
Thread 中讨论的其他器件: BQ25756

工具与软件:

我们的系统采用了 BQ34Z100-R2电量监测计和 BQ25756充电器(在同一电路板上)、从而为8S2P (25.6V @ 6.7Ah)的 LFP 电池包充电。 查看电量监测计遥测数据时我们会注意到、 FCC 在电池充满电且充电器开启(超出电池官方容量)之后、& RC 会缓慢而连续地增长。

出现这种情况时我们会担心 SoC 精度。

Q1/这是否正常?

问题2 / 如果不是、我们应该做些什么来防止这种情况发生?

如果您有任何问题或疑虑、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Ali、

    此问题已分配、我们将立即予以解答。

    谢谢!
    艾伦