工具与软件:
你(们)好
我制作了一个具有与 VC707相同电源配置的电路板。(使用 UCD9248)
编写了与 VC707相同的软件并全部传递。
但是、UD9248没有输出
在 Fusion Digital Power 设计 工具中查看时、它未运行。
它不运行的原因可能是什么?
谢谢大家。 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Nick
我更改了软件来编写它、它开始工作。
它在我更改我写入的软件后开始工作。 它可以与 xillinx 发布的软件配合使用。(XML)
该软件的修改版本不起作用。(tisfp)
e2e.ti.com/.../8078.VC707_5F00_RevA_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xmlDo您知道为什么它不能用于我从评估板上提取并修改了顺序的软件?
我想修改该序列。
您好、Hara-San、
感谢您共享配置文件。 我需要再问几个问题、以了解问题可能出在何处:
在 Fusion GUI 中修改序列可以通过在"Phase/Rail Config"->"Phase Assignment"中更改设置来完成

此致、
Nick Z
你好、Nick
>当您说"工作中"和"不工作中"时、您是否指的是控制器的检测 PWM 输出?
不工作意味着 Vout 电压低。
>是否可以共享您正在使用的 Xilinx 的配置文件? 我会将其与您的当前配置进行比较。
分享以下内容。 谢谢您、尊敬。
e2e.ti.com/.../4213.VC707_5F00_RevA_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xml
>修改 Fusion GUI 中的序列可以通过更改 Phase/Rail Config --> Phase Assignment 中的设置来完成
我知道如何设置它。 谢谢你。
谢谢大家。