This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCD9248:UCD9248在软件写入后无操作

Guru**** 2494415 points
Other Parts Discussed in Thread: UCD9248

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480852/ucd9248-ucd9248-no-operate-after-software-writing

器件型号:UCD9248

工具与软件:

你(们)好  

我制作了一个具有与 VC707相同电源配置的电路板。(使用 UCD9248)

编写了与 VC707相同的软件并全部传递。

但是、UD9248没有输出
在 Fusion Digital Power 设计
 工具中查看时、它未运行。

它不运行的原因可能是什么?

谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们正在研究这一问题、并将很快采取后续行动。

    此致、

    Maha

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hara-San、  

    UCD9248 特有故障监视功能。 似乎是由于"输入电压过低"而发出了警报。 确保检查 UCD9248和功率级的电源轨。  

    此致、
    Nick Z

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Nick

    我更改了软件来编写它、它开始工作。

    它在我更改我写入的软件后开始工作。 它可以与 xillinx 发布的软件配合使用。(XML)

    该软件的修改版本不起作用。(tisfp)

    e2e.ti.com/.../8078.VC707_5F00_RevA_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xmlDo您知道为什么它不能用于我从评估板上提取并修改了顺序的软件?

    我想修改该序列。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是 te2e.ti.com/.../VC707_5F00_modification.ziphat软件的修改版本。(tisfp)

    谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Hara-San、  

    感谢您共享配置文件。 我需要再问几个问题、以了解问题可能出在何处:

    • 当您说到"正常工作"和"不工作"时、您是指来自控制器的检测 PWM 输出?  
    • 您能否共享您正在使用的 Xilinx 的配置文件? 我会将其与您的当前配置进行比较。  

    在 Fusion GUI 中修改序列可以通过在"Phase/Rail Config"->"Phase Assignment"中更改设置来完成

    此致、
    Nick Z  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Nick

    >当您说"工作中"和"不工作中"时、您是否指的是控制器的检测 PWM 输出?  

    不工作意味着 Vout 电压低。

    >是否可以共享您正在使用的 Xilinx 的配置文件? 我会将其与您的当前配置进行比较。

    分享以下内容。 谢谢您、尊敬。

    e2e.ti.com/.../4213.VC707_5F00_RevA_5F00_TI_5F00_Addr52_5F00_53_5F00_54_5F00_r3.xml

     

    >修改 Fusion GUI 中的序列可以通过更改 Phase/Rail Config --> Phase Assignment 中的设置来完成

    我知道如何设置它。 谢谢你。

    谢谢大家。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hara-San:  

    理解、感谢您的回答。  

    无 Vout 调节:
    首先、我会检查控制器上的 PWM 引脚、并尝试捕捉它们是否输出 PWM 信号。 检查 PWM 的控制器引脚将有助于查明问题的来源。  

    我还建议 捕获 IMON 波形。  

    配置:
    我将在几个工作日内对此进行审核。 感谢您发送本配置文件。  

    此致、
    Nick Z