Thread 中讨论的其他器件:BQ25308、 BQ25185、BQ25606
工具与软件:
你好
我正在寻找一个 IC 充电器(锂聚合物)为1个电池充电。
我有特殊需求:
充电器输入端的功率通过直流/直流转换器或 USBC 15W (选项)调节为5V/2W
如果由直流/直流转换器供电、则充电时必须断开系统负载、因为系统负载消耗的功率可能超过3W
关闭或开启系统负载需要电源路径、电源路径可能会发出汽音、并且系统负载中至少为2A
需要提供电池的状态
你能告诉我吗
THX
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
你好
我正在寻找一个 IC 充电器(锂聚合物)为1个电池充电。
我有特殊需求:
充电器输入端的功率通过直流/直流转换器或 USBC 15W (选项)调节为5V/2W
如果由直流/直流转换器供电、则充电时必须断开系统负载、因为系统负载消耗的功率可能超过3W
关闭或开启系统负载需要电源路径、电源路径可能会发出汽音、并且系统负载中至少为2A
需要提供电池的状态
你能告诉我吗
THX
Daniel、您好!
感谢您的咨询。 我很乐意帮助您找到适合您的应用的充电器。
我有几个问题可以更好地了解您的要求:
您是否需要 I2C 控制的充电器、或者独立充电器(采用电阻器配置)是否适合您的设计?
您曾提到、系统负载在充电时必须断开、因为它可能超过3W。 通常、电源路径允许输入为系统供电并同时为电池充电。 如果您需要完全断开系统负载、可能需要外部负载开关。 某些充电器(例如 BQ2407x 系列)具有 SYSOFF 引脚、该引脚可以将电池与系统断开、但这也会禁用充电。 您是否需要将此功能集成到充电器中、或者是否需要外部负载开关是可以接受的?
对于电池状态、 您是否需要电压和电流测量(ADC 读数)、或者您是否只需要了解充电状态和故障情况?
此致、
ALEC
您好、Alec、
我喜欢独立充电器,但 I2C 也被接受,
负载开关正常,如果这是唯一的方法,确实 系统负载必须断开 while 必须优先考虑充电或电池、以便为系统负载供电
最后、 由于 IC 充电器之后执行降压/升压转换器(TPS62XX)、系统负载可能从电池消耗约6W (3.3V)的功率。
欢迎使用各种电池状态(I2C 或充电状态)
另一个条件,我会引用一个非 BGA 封装.
感谢您的帮助
Daniel、您好!
我们具有电源路径的充电器 会在为电池充电的同时通过输入源为系统负载供电。 这意味着 只要连接输入、电池就不会为系统负载供电、除非系统负载超过输入所能提供的能力、在这种情况下、电池可以帮助对其进行补充。 在未连接输入源的情况下、系统负载由电池供电。 请告诉我这种行为是否适用于您的应用—如果是、您可能不需要外部负载开关。
您更喜欢线性或开关充电器。 是否 存在空间限制? 您对蓄电池的预期充电电流是多少?
对于线性充电器、我推荐 使用 BQ25185 (1A 独立线性充电器、WSON 封装)。 对于开关充电器、我推荐使用 BQ25308 (3A 独立降压充电器、WQFN 封装)。
您也可以在我们的参数器件搜索工具中搜索电池充电器 、网址为: https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html
此致、
ALEC