This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24079QW-Q1:电池充电器 IC 的选择

Guru**** 2494225 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25606, BQ25308, BQ25185

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482258/bq24079qw-q1-choice-of-a-battery-charger-ic

器件型号:BQ24079QW-Q1
Thread 中讨论的其他器件:BQ25308BQ25185、BQ25606

工具与软件:

你好  

我正在寻找一个 IC 充电器(锂聚合物)为1个电池充电。

我有特殊需求:

充电器输入端的功率通过直流/直流转换器或 USBC 15W (选项)调节为5V/2W

如果由直流/直流转换器供电、则充电时必须断开系统负载、因为系统负载消耗的功率可能超过3W  

关闭或开启系统负载需要电源路径、电源路径可能会发出汽音、并且系统负载中至少为2A  

需要提供电池的状态

你能告诉我吗

THX  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    感谢您的咨询。 我很乐意帮助您找到适合您的应用的充电器。

    我有几个问题可以更好地了解您的要求:

    您是否需要 I2C 控制的充电器、或者独立充电器(采用电阻器配置)是否适合您的设计?

    您曾提到、系统负载在充电时必须断开、因为它可能超过3W。 通常、电源路径允许输入为系统供电并同时为电池充电。 如果您需要完全断开系统负载、可能需要外部负载开关。 某些充电器(例如 BQ2407x 系列)具有 SYSOFF 引脚、该引脚可以将电池与系统断开、但这也会禁用充电。 您是否需要将此功能集成到充电器中、或者是否需要外部负载开关是可以接受的?

    对于电池状态、 您是否需要电压和电流测量(ADC 读数)、或者您是否只需要了解充电状态和故障情况?

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alec、

    我喜欢独立充电器,但 I2C 也被接受,  

    负载开关正常,如果这是唯一的方法,确实 系统负载必须断开 while 必须优先考虑充电或电池、以便为系统负载供电

    最后、 由于 IC 充电器之后执行降压/升压转换器(TPS62XX)、系统负载可能从电池消耗约6W (3.3V)的功率。

    欢迎使用各种电池状态(I2C 或充电状态)

    另一个条件,我会引用一个非 BGA 封装.

    感谢您的帮助   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    我们具有电源路径的充电器 会在为电池充电的同时通过输入源为系统负载供电。 这意味着  只要连接输入、电池就不会为系统负载供电、除非系统负载超过输入所能提供的能力、在这种情况下、电池可以帮助对其进行补充。 在未连接输入源的情况下、系统负载由电池供电。 请告诉我这种行为是否适用于您的应用—如果是、您可能不需要外部负载开关。

     您更喜欢线性或开关充电器。 是否 存在空间限制? 您对蓄电池的预期充电电流是多少?

    对于线性充电器、我推荐 使用 BQ25185 (1A 独立线性充电器、WSON 封装)。 对于开关充电器、我推荐使用 BQ25308 (3A 独立降压充电器、WQFN 封装)。

    您也可以在我们的参数器件搜索工具中搜索电池充电器 、网址为: https://www.ti.com/battery-management/charger-ics/products.html

    此致、

    ALEC

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好  

    由于主电源输入限制2W/5V  

    模式1:系统负载处于空闲状态(低功耗50mA)

    在这种模式下、我喜欢同时为电池充电和为负载供电。 (充电电流约300mA)

    模式2:操作:系统负载以全功率唤醒(电池电流2A)

    在此模式下、我希望充电器断开连接、并且主输入没有电源应为负载供电、而只为电池供电。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Daniel、您好!

    为了支持2A 负载、我建议使用开关充电器。  BQ25606是否满足您的需求?

    此致、

    Charles Harthan