请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ21088 Thread 中讨论的其他器件: BQ25186、 BQ25185、 BQ25188
工具与软件:
我正在寻找解决方案、以便通过 USB 为单节3.7锂聚合物电池或3.2V 18500磷酸铁锂电池充电、实现电源切换、电池保护以及升压/调节到3.3V 或5V、或者两者兼而有之。 电源的最大消耗看起来将在 200 mA 左右。 独立/跳线可配置、但 I2C/SPI 可从供电电路获得。 除了3.3V 输出电压外、BQ21088似乎可以正常工作。 我更喜欢更适合手动组装的封装(如果需要多个器件、则选择一个或多个封装)。
有什么建议?
目的是制造一个微型齿形印刷电路板、适合在 ESP32/nRF52840/MG24项目中重复使用。