This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ21088:简单的 USB->(LiPo/LiFePO4)、具有保护和稳压输出

Guru**** 2595805 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ21088, BQ25186, BQ25185, BQ25188

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484309/bq21088-simple-usb--lipo-lifepo4-with-protection-regulated-output

器件型号:BQ21088
Thread 中讨论的其他器件: BQ25186BQ25185BQ25188

工具与软件:

我正在寻找解决方案、以便通过 USB 为单节3.7锂聚合物电池或3.2V 18500磷酸铁锂电池充电、实现电源切换、电池保护以及升压/调节到3.3V 或5V、或者两者兼而有之。  电源的最大消耗看起来将在 200 mA 左右。  独立/跳线可配置、但 I2C/SPI 可从供电电路获得。  除了3.3V 输出电压外、BQ21088似乎可以正常工作。  我更喜欢更适合手动组装的封装(如果需要多个器件、则选择一个或多个封装)。   

有什么建议?   

目的是制造一个微型齿形印刷电路板、适合在 ESP32/nRF52840/MG24项目中重复使用。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    John、您好!

    BQ21088是您应用的理想选择。 我们还有 BQ25186、它是 BQ25188/BQ21088的 WSON 封装版本。 BQ25185是另一种选择、它是一款 也采用 WSON 封装的独立(电阻器可配置)充电器。

    请告诉我您对这些选项的看法、或者您有任何其他问题。

    此致、

    ALEC