This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC21231:UCC21231

Guru**** 2386600 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1483288/ucc21231-ucc21231

器件型号:UCC21231

工具与软件:

大家好、我们正在设计一款需要驱动变压器来驱动的产品、并且需要2个具有可调节死区时间控制的低侧 MOSFET 驱动器、而且 MOSFET 也应集成在以下驱动器中。 上面的器件型号是我们所需的参考值、但它不符合其他规格、因此请参阅以下信息。
射频部分规格
 

  1. 输入电压范围:15至47.43V  
  1. 输入输出比:~2.  

输入电压  

15.  

25.98  

28.06.  

30.  

39.68  

45.  

47.43.  

输出电压  

31.62.  

54.77  

59.16.  

63.245.  

83.66  

94.86  

100  

输出输入比  

2.108185107  

  1. 隔离500V  
  1. 频率: 1MHz  
  1. 控制:??  
  1. 死区时间:可配置  
  1. 负载/功率:最大500欧姆/20W  
  1. 应用简介  
  • 产品用于皮肤治疗。 这里的"负载"是人体皮肤。 输出电压和功率应通过微针输送到人体皮肤。   
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    Unknown 说:
    驱动程序中也应集成 MOSFET

    说您正在寻找具有集成式栅极驱动器的 MOSFET 是正确的吗?

    只是想澄清您正在寻找的产品类型。

    对于我们的隔离式栅极驱动器、这些将是从外部连接到分立式 MOSFET 或模块的外部栅极驱动器。

    期待听到您的反馈。

    此致、

    Hiroki

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Hiroki:

    是的、我们正在寻找还具有死区时间控制功能的集成栅极驱动器的 MOFET。

    下面是我们希望它的用途应用。

    此应用的常用方法是使用方波1MHz 驱动变压器初级侧、并将次级输出馈入最终使用。 我们愿意评估您可能拥有的任何合适解决方案、包括但不限于以下内容  

    • 具有双路低侧开关、栅极驱动器和死区时间控制功能的集成器件(用于驱动变压器)  
    • 具有 H 桥开关、栅极驱动器和死区时间控制功能的集成器件(用于驱动变压器)  
    • 满足要求的任何其他解决方案拓扑和适用器件。  
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Apoorva:

    感谢您的跟进!

    我不是最好的联系人、对我们目前的 MOSFET/功率级解决方案进行评论、因为我主要负责我们的双通道隔离式栅极驱动器产品系列。 但是、您可以在此处查看集成式功率级:

    有关这些产品的具体问题、请发布另一个主题、正确的技术专家将帮助您提供支持。

    谢谢!

    此致、

    Hiroki