This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:设计能量学习周期重要性

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478928/bq34z100-g1-design-energy-learning-cycle-importance

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

您好!

1.我成功完成了新电池组的学习周期。 生成黄金映像后、我发现在执行学习周期之前输入的设计能量不正确。 我是否需要使用正确的设计电能参数重复学习周期、或者该过程与学习周期无关? 我现在可以更改它、只需再次生成黄金映像而不重复学习周期吗? I USED 负载选择= 2、负载模式= 0。

2.也要清楚,请确认我的计算是正确的。 我有一个13S3P 的包装。 单节电池数据:

容量= 5650 mA 4.12.4.

标称电压= 3.59V

因此、我需要在 bq 数据存储器中输入的数据是:     

设计容量= 5650 mA 454* 3 (并联单元)= 16950 mA

Design energy = 16950 mA 454* 3.59 V = 60850.5 MWh = 6085.05 cWh  --> Energy Scale = 1----- > Design energy = 6085 cWh  
对于 bq34z100 FW 版本:2.02.31、用于设计能源的单位是 cWh (正如我在 bq studio 中看到的)、因此我输入6085。 是这样吗?

此致、Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:  

    1.) 我会建议重做学习周期、以便最大限度地减少最终产品上的错误、而不考虑负载选择、并强调在弛豫期内遵循正确的长度。

    2.) 您列出的数学方法可以很好地得出设计容量和设计能量  

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的回答、

    设计电压呢? 单节电池的额定电压是否*串联电池节数? 单节电池提供额定电压?  

    在《成功实现学习周期》文档中、有文章说对于设计电压、我应该乘以串联电芯数量、但让我感到奇怪的是、设计能量不是乘以串联电芯数量、设计电压是。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:

    设计电压为单节电芯标称电压乘以串联电芯数量  


    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您、因此对于我的项目、我的设计电压为3590 * 13 = 46670mV。 这超出了该参数的限制、所以我应该更改电压标度? 电压标度对任何其他电压是否有影响?  如果更改电压标度、是否需要调整所有其他电压参数? 我在任何文档中都没有找到此信息。

    此致、Matej

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Matej:  

    是的、您需要调节电压以便能够利用此电池电量监测计的容量。 请查看"3.8缩放模式"部分、以更好地了解对此更改所需执行的步骤。

    3.8缩放模式:
    https://www.ti.com/lit/ug/sluubw5a/sluubw5a.pdf?ts = 1741378169938&ref_url=https%253A%252F%252Fwww.ti.com%252Fproduct%252FBQ34Z100-G1

    谢谢!
    艾伦