This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ34Z100-G1:连接到两个接地端

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ34Z100

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482675/bq34z100-g1-is-bat--connected-to-two-grounds

器件型号:BQ34Z100-G1
Thread 中讨论的其他器件:BQ34Z100

工具与软件:

您好、TI 支持团队:

在 BQ34Z100的数据 表中、BQ34Z100数据表中 AGND 和 GND 在 BAT-附近连接在一起、如上图所示。 我知道  这样做是为了帮助防止电源布线 GND 产生的噪声干扰信号电平接地端。 我的问题是、我们应该直接连接两个接地、还是根据我的了解、最好在两个接地之间添加一个小型低通滤波器、例如一个电容器或一个铁氧体磁珠? 如果我应该添加一个低通滤波电容器、为了计算电容器的电容值、我建议的截止频率是多少?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    IC 和电芯之间的接地应粘在一起、并且不会因为 IC 在其电压基准范围内使用该接地而中断。 只要遵循数据表和 EVM 中的示例原理图、就无需附加低通滤波器。  

    谢谢!
    艾伦

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alan、您好!  

    感谢您的回答、  
    一个小问题是、我们可以看到 BAT-连接到 AGND 和 DGND、声明为 GND、同样适用于 IC 一些元件连接到 GND、而 IC 它自己通过 VSS 连接到 AGND、这是我的问题、因为 IC 使用两个接地端是否应该通过低通滤波器滤除接地端?
    此外、IC 数据手册的布局部分也提到、两个接地端连接在蓝点、看起来像一个小电容器?

    再次感谢您的帮助、等待您的澄清。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mohamed:

    无需在接地端使用低通滤波器、AGND 和 GND 是同一个网络标签。  

    谢谢!
    艾伦