请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1146 主题中讨论的其他器件: TPS65987D
工具与软件:
我正在查看一个设计、它将是用于 DisplayPort 交替模式的 DFP_D 引脚配置 D 和仅具有15W (5V/3A)要求的 UFP 电源消耗器件。 我不需要具有电源控制功能或内部电源开关的 PD 控制器。 如果存在、我只需要5V/3A 支持(Type-C 充电)。
PD 控制器的微控制器可能位于 STM32系列中、也可能位于 Xilinx ZUX 系列 FPGA 的 PS 侧。
我看到的一个开关是 TUSB1146。 在规格书中、它展示了一种简单的 PD 控制器、但我还没有在 TI 的站点上找到它。
最简单的 DP 交替模式 PD 控制器(主要用途)、只支持15W 的功率。 我正在寻找最小的封装。
Matt