This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1146:适用于 DP 交替模式的最简单 PD 控制器

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TUSB1146, TPS65987D

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484271/tusb1146-simplest-pd-controller-for-dp-alt-mode

器件型号:TUSB1146
主题中讨论的其他器件: TPS65987D

工具与软件:

我正在查看一个设计、它将是用于 DisplayPort 交替模式的 DFP_D 引脚配置 D 和仅具有15W (5V/3A)要求的 UFP 电源消耗器件。  我不需要具有电源控制功能或内部电源开关的 PD 控制器。  如果存在、我只需要5V/3A 支持(Type-C 充电)。

PD 控制器的微控制器可能位于 STM32系列中、也可能位于 Xilinx ZUX 系列 FPGA 的 PS 侧。

我看到的一个开关是 TUSB1146。  在规格书中、它展示了一种简单的 PD 控制器、但我还没有在 TI 的站点上找到它。

最简单的 DP 交替模式 PD 控制器(主要用途)、只支持15W 的功率。  我正在寻找最小的封装。   

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我推荐 TPS65987D。

    此致

    Brian