This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS92692-Q1:IADJ 引脚

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS92692-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1484144/tps92692-q1-iadj-pin

器件型号:TPS92692-Q1

工具与软件:

您好!

我对 TPS92692-Q1的 IADJ 引脚有疑问。 如果 IADJ 引脚的外部电阻短路且该引脚变为0V、LED 驱动器是否会持续输出? 这是 FMEA 考虑的情况。

此致、

Taylor

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Taylor:

    LED 驱动器将停止输出电流。 请参见下面第46页的图表、图 55。



    此致!
    Daniel