主题中讨论的其他器件: TPS4800-Q1、TPS1200-Q1
工具与软件:
嘿、电源开关团队、
我有一位客户正在 针对需要 持续支持>110A 电流的新电池充电器设计评估 TPS4811-Q1、我们希望您可以帮助解决我们最初的一些问题。 请在下方查看我们待解决问题的摘要!
1) 1)器件数据表第8.3.3节中的公式6似乎与公式9和15相矛盾、它们看起来不相等。 公式6是否正确(或是否存在正确的条件)?
2) 8.3.3是指使用 FET Rds_On 来检测电流;您能否提供一些关于如何在不超过最大电流检测放大器差分输入电压(CS+到 CS-、第6.1节)+/- 0.3V 的情况下实现这一点的提示?
3) 8.3.3是指 CS_SEL 连接到 GND;这是如何实现的? 因此、在导通外部 FET 之前、在感应到关闭外部 FET 的过流事件与 FET 增强(似乎至少可以在部分程度上使用 Ctmr 实现)之间需要存在一定的延迟、但并未真正记录 CS_SEL 以及 G1_GOOD 阈值。
-Matt Calvo