This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS4811-Q1:短路保护第8.3.3节中需要的数据表阐释

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS1200-Q1, TPS4811-Q1, TPS4800-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1478582/tps4811-q1-datasheet-clarification-needed-in-short-circuit-protection-section-8-3-3

器件型号:TPS4811-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS4800-Q1、TPS1200-Q1

工具与软件:

嘿、电源开关团队、

我有一位客户正在 针对需要 持续支持>110A 电流的新电池充电器设计评估 TPS4811-Q1、我们希望您可以帮助解决我们最初的一些问题。 请在下方查看我们待解决问题的摘要!

1) 1)器件数据表第8.3.3节中的公式6似乎与公式9和15相矛盾、它们看起来不相等。 公式6是否正确(或是否存在正确的条件)?

2) 8.3.3是指使用 FET Rds_On 来检测电流;您能否提供一些关于如何在不超过最大电流检测放大器差分输入电压(CS+到 CS-、第6.1节)+/- 0.3V 的情况下实现这一点的提示?

3) 8.3.3是指 CS_SEL 连接到 GND;这是如何实现的? 因此、在导通外部 FET 之前、在感应到关闭外部 FET 的过流事件与 FET 增强(似乎至少可以在部分程度上使用 Ctmr 实现)之间需要存在一定的延迟、但并未真正记录 CS_SEL 以及 G1_GOOD 阈值。

-Matt Calvo

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    第8.3.3节是一个拼写错误、由于它是 TPS1200-Q1数据表中的赝像、因此很快就会删除该整个节。 使用公式9。 其他部分包括 TPS4800-Q1的设计指南、但不参考8.3.3。

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送编修。 :)

    我会将此信息传递给我的客户、让他们直接在该主题上评论、并提出他们可能遇到的任何后续问题。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    请在下面查看我的客户的后续意见和问题!

    TPS4811似乎是高侧外部开关控制器(80-100V 范围)系列中唯一支持通过晶体管(我们实际上很喜欢并需要)进行外部 FET 过热检测的器件。  您知道是否/如何将其应用于基于 RDS_ON 的过流检测? 我注意到、CS 输入的短期电流可达100mA;该输入端的串联电阻器可能足以实现 RDS_ON 检测? 我认为、简化的方框图不足以告诉我们这是否可行。

    -Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Matt、

    这里的问题是过流和短路保护也使用 CS+和 CS-引脚(以及 SNS 电阻器)、并预计它处于高侧配置。 如果与 VDS 感应一同使用、则基准电流将不准确、并且电流保护也不够。

    他们是否能够在 MCU 上使用热敏电阻等器件进行温度测量? 这在器件选择方面提供了更大的灵活性。  

    此致、
    TIM

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Tim、

    感谢您的评论和后续问题! 我会让我的客户直接回复他们的答案;请继续关注!

    -Matt