This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ79616:菊花链的隔离结构

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ79616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481432/bq79616-isolation-structure-of-daisy-chain

器件型号:BQ79616

工具与软件:

大家好、团队成员:

客户询问这种隔离结构是否可以简化为仅一个变压器(  前后都有电阻、电容和 ESD 电路)? 在 同一 PCB 上有多个 BQ79616的条件下、无需使用较长的双绞线电缆。 谢谢。

BRS、

Francis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Francis

    有。 当同一 PCB 上有两个 BQ79616时、客户可以使用一个变压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    电路连接是否如图所示?
    对于与另一个 PCB 上的 BQ79600进行通信的 BQ79616节点、中间 BQ79616节点是否可以省略 ESD 元件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第一个问题‘s 答案是"是"。

    如果电容耦合在同一 PCB 上、则需要 TVS、并且 TVS 应放置在靠近 COML/N 的位置  

    IF 变压器隔离在同一 PCB 上。 TVS 是不必要的。