This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LP8556:可确认调光比

Guru**** 2384980 points
Other Parts Discussed in Thread: LP8556
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470864/lp8556-confirmation-on-dimming-ratio-possible

器件型号:LP8556

工具与软件:

您好! 我希望您能够澄清我们可通过 LP8556实现的调光比。  

我看到一个旧线程、其中数据表中的"PWM 调 光分辨率为15位"= 12位调光+ 3位抖动、如果这种抖动允许更精细的调光、这会使我感到困惑。  

我们认为它可以实现1M:1的调光:

  1. 9.1.2.1:将 PWM 分辨率设定为 一个12位值
  2. 8.3.2:使用 BRT_MODE = 01b (或11b)
  3. 其中 BRT[7:0]是"模拟"或灌电流控制(8位)
  4. 因此、乘以时:2^12 * 2^8 = 1M

谢谢!

Cameron

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我们的专家目前不在办公室。 他会在稍后返回办公室时回复您。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    通常、我们将调光比定义为最小 LED 电流与最大 LED 电流之比。 但在您的描述中、您似乎正在尝试获取1M 亮度调节步长、这通常称为调光分辨率?

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿 Patrick、谢谢您的帮助! 正确-我们对1M 亮度调节步长很好奇。 我们的目标是使背光在弱光环境中非常黑暗  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我懂了。 请允许我花点时间检查这种亮度模式的分辨率。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Patrick、这里有更新吗? 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    输出 PWM 调光分辨率仍基于 RFSET (如果 PWM_FSET_EN=1)或 PWM_FREQ (如果 PWM_FSET_EN=0)。

    为了实现高分辨率、理论上客户可以一起调节直流电流和 PWM 占空比。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Patrick、另一个问题: 根据数据表、使用 I2C 总线控制的唯一方法似乎是使用 BGA 版本器件、我是否正确?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    实际上、所有器件都可以使用 I2C 控制、不同的默认设置使用不同的 EEPROM 进行编程。

    BR

    Patrick

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    啊明白了,谢谢帕特里克!  

    我对实际控制亮度的方式感到困惑... 这是我对第8.3.2.5.3节的内容感到困惑的地方:  

    为了实现高分辨率 、您曾提到一起控制直流电流和 PWM 占空比-如何?

    我被混淆了、有一个转换点、PWM_TO_I_THRESHOLD 寄存器。 本部分的重点是:PWM ->电流控制转换的亮度%。 因此、此图中的亮度低于25%以下、我们会将 PWM 馈送到器件以纯控制亮度吗?

     

    这会对真实的硬件进行一些验证、我认为将这个转换点设置得更低将让您的设计能够更精细地控制那些非常昏暗的东西(如果我理解正确的话)。 我们的目标是对非常昏暗的环境进行精细控制。 该器件将用于光照非常低的应用  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    我们的专家目前不在办公室、稍后会给您回复。 感谢您的理解。

    此致、

    Steven

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢! 好奇我的理解是否正确、而我对如何一起使用直流电流和 PWM 感到困惑。 希望澄清我的困惑!  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Cameron:

    PWM 本身具有12位以及高达3位的抖动。 寄存器0xA1也可以设置直流电流、该电流可提供额外的3位。 因此、理论上客户可以将直流电流设置为5mA、然后使用 PWM 调节亮度以实现高调光比。

    BR

    Patrick