工具与软件:
您好! 我希望您能够澄清我们可通过 LP8556实现的调光比。
我看到一个旧线程、其中数据表中的"PWM 调 光分辨率为15位"= 12位调光+ 3位抖动、如果这种抖动允许更精细的调光、这会使我感到困惑。
我们认为它可以实现1M:1的调光:
- 9.1.2.1:将 PWM 分辨率设定为 一个12位值
- 8.3.2:使用 BRT_MODE = 01b (或11b)
- 其中 BRT[7:0]是"模拟"或灌电流控制(8位)
- 因此、乘以时:2^12 * 2^8 = 1M
谢谢!
Cameron
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
您好! 我希望您能够澄清我们可通过 LP8556实现的调光比。
我看到一个旧线程、其中数据表中的"PWM 调 光分辨率为15位"= 12位调光+ 3位抖动、如果这种抖动允许更精细的调光、这会使我感到困惑。
我们认为它可以实现1M:1的调光:
谢谢!
Cameron
啊明白了,谢谢帕特里克!
我对实际控制亮度的方式感到困惑... 这是我对第8.3.2.5.3节的内容感到困惑的地方:
为了实现高分辨率 、您曾提到一起控制直流电流和 PWM 占空比-如何?
我被混淆了、有一个转换点、PWM_TO_I_THRESHOLD 寄存器。 本部分的重点是:PWM ->电流控制转换的亮度%。 因此、此图中的亮度低于25%以下、我们会将 PWM 馈送到器件以纯控制亮度吗?

这会对真实的硬件进行一些验证、我认为将这个转换点设置得更低将让您的设计能够更精细地控制那些非常昏暗的东西(如果我理解正确的话)。 我们的目标是对非常昏暗的环境进行精细控制。 该器件将用于光照非常低的应用