This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM36274:LM36274是否可以在每个通道仅驱动2个 LED?

Guru**** 2633105 points

Other Parts Discussed in Thread: LM36274

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482649/lm36274-can-lm36274-drive-just-2-leds-per-channel

器件型号:LM36274

工具与软件:

我 从一个双通道器件迁移到了这个四通道器件。

我 需要驱动2个串联的 LED、正向电压大约为6-6.5。
该 LED 驱动器是否能够驱动 LED (如数据表中提到的最大值0.3V 至30V、但没有具体的输出电压)?
在 TI 网站上、选择 LED 驱动器时、可以看到其最小输出电压为27V。
  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Navin:

    LM36274每通道能够驱动2个 LED。

    BR

    Patrick