Other Parts Discussed in Thread: LM36274
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM36274 工具与软件:
我 从一个双通道器件迁移到了这个四通道器件。
我 需要驱动2个串联的 LED、正向电压大约为6-6.5。
该 LED 驱动器是否能够驱动 LED (如数据表中提到的最大值0.3V 至30V、但没有具体的输出电压)?
在 TI 网站上、选择 LED 驱动器时、可以看到其最小输出电压为27V。