请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM5148 工具与软件:
尊敬的专家:
我有一个关于斜率补偿的问题。
在数据表中、只有关于斜率补偿值的两个值。
|
SLOPE1 |
内部斜率补偿1 |
RRT = 9.52kΩ |
600mV/us |
|
SLOPE2 |
内部斜率补偿2 |
RRT = 97.6kΩ |
50mV/us |
我想知道 RRT = 75.6k Ω 会发生什么情况? (Fsw=280kHz)
有任何公式可以计算斜率补偿值? 或者 RRT 是否与斜率斜坡呈线性?
谢谢!
此致、
Jamie LEE