This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5148:查询 LM5148斜率补偿值

Guru**** 2494635 points
Other Parts Discussed in Thread: LM5148

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482549/lm5148-inquiry-about-lm5148-slope-compensation-value

器件型号:LM5148

工具与软件:

尊敬的专家:

我有一个关于斜率补偿的问题。

在数据表中、只有关于斜率补偿值的两个值。

SLOPE1

内部斜率补偿1

RRT = 9.52kΩ

600mV/us

SLOPE2

内部斜率补偿2

RRT = 97.6kΩ

50mV/us

我想知道 RRT = 75.6k Ω 会发生什么情况? (Fsw=280kHz)

有任何公式可以计算斜率补偿值? 或者 RRT 是否与斜率斜坡呈线性?

谢谢!

此致、

Jamie LEE

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jamie:

    请参阅数据表中的注释:"为了简化设计、LM5148具有 内部斜率补偿斜坡与开关频率成正比 这会添加到电流检测信号中、以抑制任何次谐波振荡趋势。" -

    因此、是的、简单地说-内部斜率值将与 fsw (由 RRT 电阻器设置)成正比。 RRT 通过数据表中的公式4与 FSW 相关-这应该给出了 RRT 和内部斜率补偿之间的相关性。 您可以线性内插数据、以在所选的 fsw 处获得斜率补偿值。  

    谢谢!

    此致、

    Taru