工具与软件:
嗨、团队:
我的客户设计了这款芯片、并需要进行轻载效率测量。 ‘试图对其进行测量、但测量结果似乎低于产品说明书的数据。
那么、您能建议如何指导客户进行测量吗?
客户需要使用哪些测试设备?
谢谢
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
嗨、团队:
我的客户设计了这款芯片、并需要进行轻载效率测量。 ‘试图对其进行测量、但测量结果似乎低于产品说明书的数据。
那么、您能建议如何指导客户进行测量吗?
客户需要使用哪些测试设备?
谢谢
Colin
我的客户遵循了我们的建议来测量轻负载效率、以下 列表是其测量 结果。
请告知是否合理、或者您能否提供我们的测量结果以供比较?
适用于电流测量设备: DMM7510
对于电压测量设备:DMM4050 (它们测量最靠近 IC 侧的电容器)
和数据表中的测量结果 COMP 进行计算。
当 ILOAD = 0.01mA 或0.1mA 时、效率较低 2%
当 ILOAD = 100mA 时、1A/2A 效率较低 0.5%
这些数据是否合理且在容错范围内?
请评论?
谢谢