This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62902:如何测量轻负载效率?

Guru**** 2386620 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1477743/tps62902-how-to-measure-light-load-efficiency

器件型号:TPS62902

工具与软件:

嗨、团队:

我的客户设计了这款芯片、并需要进行轻载效率测量。 ‘试图对其进行测量、但测量结果似乎低于产品说明书的数据。

那么、您能建议如何指导客户进行测量吗?

客户需要使用哪些测试设备?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    使用万用表测试输入和输出电流。 请小心进行输入和输出的电压测试。

    应在输入和输出电容器上测试 VIN 和 VOUT。

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    我的客户遵循了我们的建议来测量轻负载效率、以下 列表是其测量 结果。

    请告知是否合理、或者您能否提供我们的测量结果以供比较?

    适用于电流测量设备: DMM7510

    对于电压测量设备:DMM4050 (它们测量最靠近 IC 侧的电容器)

    和数据表中的测量结果 COMP 进行计算。

    当 ILOAD = 0.01mA 或0.1mA 时、效率较低 2%

    当 ILOAD = 100mA 时、1A/2A 效率较低 0.5%

    这些数据是否合理且在容错范围内?

    请评论?

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    0.01mA 和0.1mA 处的负载似乎出乎意料。 我认为原因是这些负载点的负载不准确。

    对于 ILOAD = 100mA / 1A/2A、 我认为 由于设备差异、误差是可以接受的。

    谢谢!

    Colin  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    它们的测量装置。 该测试正常吗

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是如何测试输出电流的? 是什么呢?

    谢谢!

    Colin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Colin

    是的、它们使用 Rsense 测量电压、然后转换为电流。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Paul、你好!

    检测电阻会消耗一些功率。 这就是为什么效率低于数据表。

    由于输出功率较小、该误差在轻负载条件下非常明显。

    我建议使用高精度电流表进行测试。

    现在我们已经弄清问题的根源、您可以信任我们的数据表结果。

    谢谢!

    Colin