Thread 中讨论的其他器件:LM74930、 LM5060
工具与软件:
您好!
当 EN=0时、在 nPGD=1.6V 的输出上有奇怪的行为
我的原理图如下:

我没有使用示波器进行测量、而是 DMM。
或者、正确吗?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Rakesh!
感谢您的建议!
我所做的:我移除了 R19 (从系统断开 nPGD)、并且系统中仍然具有1.6V 电压。
这很奇怪。 此线路仅连接到:
- R109 100K 上拉(33uA)
- C62 100nF 电容接地
- 2个 LM74930 EN 理想二极管控制器(典型值55nA ,最大值200nA)
- 1个 SN74LXC8T245RHLR 电平转换器、用于驱动 LED (最大泄漏电流为2uA)
相对于上拉电阻为33uA 的2.5uA 的总最大漏电流不应超过半电压、而只能是10%。
我将 R109替换为2K 并重新放置 R19 -现在我具有逻辑设计中所需的高电压。
我使用示波器 nPGD 输出进行了检查-稳定。
我似乎具有一些较大的泄漏



你好、Rakesh!
我绕过了 nPGD、无论如何我需要另一个信号作为控制逻辑。
但我还有另一个问题- LM5060仍然无法正常工作。
我将 R111 (UVLO 的下电阻为20k Ω、比值为100-20k Ω)、以确保 UVLO 不存在问题
我将 VCHRG 短接至 INH (VIN 至 EN)并且 GTE 未开路。
我看到 VSENSE = VEN 为24V、VUVLO = 0V、VOUT = 4V、VGATE = 0V、示波器稳定。
这可能有什么问题?