This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM5060-Q1:LM5060 nPGD 状态(EN=0时)

Guru**** 2826855 points

Other Parts Discussed in Thread: LM5060

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1466841/lm5060-q1-lm5060-npgd-state-when-en-0

器件型号:LM5060-Q1
Thread 中讨论的其他器件:LM74930LM5060

工具与软件:

您好!

当 EN=0时、在 nPGD=1.6V 的输出上有奇怪的行为

我的原理图如下:

我没有使用示波器进行测量、而是 DMM。

或者、正确吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    这是意料之外的事情。 您是否能够在示波器中探测栅极、Vout、输入电流和 nPGD  

    另请通过 短接 R105进行检查

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我在数据表中看到这一点。 基本上是在未定义 EN 低电平输出状态时。 我只是在我的逻辑中预期它会很高。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rakesh!

    感谢您的建议!

    我所做的:我移除了 R19 (从系统断开 nPGD)、并且系统中仍然具有1.6V 电压。

    这很奇怪。 此线路仅连接到:

     - R109 100K 上拉(33uA)

    - C62 100nF 电容接地

    - 2个 LM74930 EN 理想二极管控制器(典型值55nA ,最大值200nA)

    - 1个  SN74LXC8T245RHLR 电平转换器、用于驱动 LED (最大泄漏电流为2uA)

    相对于上拉电阻为33uA 的2.5uA 的总最大漏电流不应超过半电压、而只能是10%。

    我将 R109替换为2K 并重新放置 R19 -现在我具有逻辑设计中所需的高电压。

    我使用示波器 nPGD 输出进行了检查-稳定。

    我似乎具有一些较大的泄漏

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更新了:我有输入到 LED 驱动器和与非门的故障信号、也上拉了100K 和1.6V。

    看起来像  SN74LXC8T245RHLR 是漏电流(如30uA 输入漏电流)或100uF 电容器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否  从示波器分享 EN、GATE、Vout、输入电流和 nPGD 的测试结果

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rakesh!

    我绕过了 nPGD、无论如何我需要另一个信号作为控制逻辑。

    但我还有另一个问题- LM5060仍然无法正常工作。

    我将 R111 (UVLO 的下电阻为20k Ω、比值为100-20k Ω)、以确保 UVLO 不存在问题

    我将 VCHRG 短接至 INH (VIN 至 EN)并且 GTE 未开路。

    我看到 VSENSE = VEN  为24V、VUVLO = 0V、VOUT = 4V、VGATE = 0V、示波器稳定。

    这可能有什么问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    您能否检查计时器以查看设备是否出现故障?  

    此测试期间的负载是多少?

    请分享一些波形

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Rakesh!

    "对不起,我不小心弄丢了。"

    我解决了这个问题:在我的电路板上安装了 D12齐纳二极管和输入电压。 当我具有20V 时、我具有8V 的输入电压。

    我删除了它,所有开始工作。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Stas:

    很高兴知道它解决了。

    再见。

    此致

    Rakesh