This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:FET 在短路测试期间损坏。

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481708/bq76952-fets-getting-damaged-during-short-circuit-test

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我们看到一个问题、即我们可以在400A 上成功执行 SCD (放电短路)、但当我们在800A 或更高电流下执行 SCD 时、它会损坏我们的 DSG FET 和栅极-源极二极管(我们测试了 高达1500A 的电流)。

我将 PM 原理图、gg 文件和波形发送给响应者。

细节-在该问题期间测量 VG 至 VSS 和电流时、VG 按照预期从 BAT + 11V (约36V)变为 VSS、电流会切断、但大约1ms 至2ms 后、VG 升至约18V、电流再次开始流动。 电流启动后、这会持续大约60ms、此时 FET 会熔断。

阅读之前的博文、我们将测量 BQ (SRR、SRP、LD、BAT、REG18)和 FET 节点(VG、VS)上的引脚。

如果 BQ76952在事件期间复位、我们可以通过查看热敏电阻引脚来判断吗?  还有其他更好的检测复位的方法吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    请接受我朋友的请求、与我私下分享这些文档。 不过、我会在该主题中发布我的评论。  

    [报价 userid="618490" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481708/bq76952-fets-getting-damaged-during-short-circuit-test "]如果 BQ76952在事件期间复位、我们可以通过查看热敏电阻引脚来判断吗?  还有其他更好的检测复位的方法吗?

    如果器件完全进入关断模式并唤醒、判断 REG18引脚是否完全变为0V 的最佳方法是通过。 您是否也能与 REG18共享波形?

    以下也是我们的 复位常见问题解答 、可能有助于参考。  

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Alexis H,我需要一封电子邮件来发送文件给,谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Jeff、您好!

    抱歉、我刚刚通过 DM 看到您的消息。

    此致、
    Alexis