This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM365R6FEVM:初始上电期间电流过大

Guru**** 2386620 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM365R6FEVM
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480938/tpsm365r6fevm-excessive-current-during-initial-powering-up

器件型号:TPSM365R6FEVM

工具与软件:

我收到了 Digikey 的 TPSM365R6FEVM、确定工作台 PSU 的电流消耗从24V 读取14mA、这被视为与数据表(即使在 FPRM 模式下、所引用的空载电流低于10uA)过度比较。 当 EN 跳线设为 OFF 时、该引脚降至0mA。 当 EN 跳线设置为 ON 时、读取14 -15mA。 未连接 RLOAD。 RLOAD 测试时、它似乎可以正常工作。   

 TPSM365R6FEVM 文档中未提及预期电流。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    此外、我已尝试对2MHz 使用400kHz、它具有相同的 VIN 电流读数。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    引用10uA 空载电流的数据表是指器件连接到 BIAS 引脚(即固定输出)时。 我想您目前看到的是电阻分压器、RT 引脚和 VCC 消耗的电流。  

    此处的建议是使用固定输出3.3V 器件、将输出直接连接到 FB 引脚。 我认为电流会降低。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    请查看评估模块原理图、其中跳线放置在12V/(总计~120K)上、反馈中仅100uA。 这不会将我看到的14mA 考虑在内。 DigiKey 已随附替换设备。 我还注意到我无法通过跳线更改频率。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我只是想说明电流增加的几个可能原因。 我认为、当输出不用于为内部稳压器供电时、这种情况与 FPWM 中的其他器件类似。  

    奇怪的是、频率并没有改变。 请告诉我如何更换设备。  

    谢谢!

    Richard

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我有第二个评估模块、然后连接到24V 工作台 PSU、设置为1MHz 和12V O/P 设置。 我仍从24V 工作台 PSU 获得14 -15mA。 我向 Fluke 179查询24V 电流读数、发现读数与工作台 PSU 相同。   您是否可以检查端部并确定为什么电流高于数据表?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    根据图表图8-9和8-10、使用1mA RLOAD、我得到这一点。 我认为此数据表只是在基于两种工作模式的直流负载条件下避免使用简单参数。  

    对于效率为60%的自动模式:

    • Pout = 12V× 1mA = 12mW
    • 效率= POUT/PIN = 0.6
    • SO 引脚= Pout/0.6 = 12mW/0.6 = 20mW
    • 因此、IIN = PIN/VIN = 20mW/24V = 0.833mA

    对于效率为4%的 FPWM 模式:

    • Pout = 12V× 1mA = 12mW
    • 效率= POUT/PIN = 0.04
    • SO 引脚= POUT/0.04 = 12mW/0.04 = 300mW
    • 因此、IIN = PIN/VIN = 300mW/24V = 12.5mA
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我可以检查、但我认为 FPWM 器件会消耗较高的电流、这是有道理的。 TPSM365R6FEVM 使用 FPWM 修整、因此我认为它与您看到的预期值相匹配。 我已经订购了一个板、它应该在本周上市。

    谢谢

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    遗憾的是没有使用自动模式的 EVAL 板、结果会有所不同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    除了第8.6节之外、具有两种不同电压设置的电源电压(VIN)表意味着6.5uA 和4uA、不十分清楚这个数字到底是什么、但会非常误导。 这似乎意味着没有负载电流时出现静态电流。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们有一个使用自动功能的评估板、即 TPSM365R6EVM。 我认为、为了节省成本、最好获取 TPSM365R6RDNR 样片并将其放置在您拥有的 EVM 上。  

    和第8.6节是从器件闭环验证中记录的一些值。 这不是一种保证、如上所述:

    在任何情况下、如前所述、我都可以与您核对并确认测量结果。  

    谢谢!

    Richard