工具与软件:
我收到了 Digikey 的 TPSM365R6FEVM、确定工作台 PSU 的电流消耗从24V 读取14mA、这被视为与数据表(即使在 FPRM 模式下、所引用的空载电流低于10uA)过度比较。 当 EN 跳线设为 OFF 时、该引脚降至0mA。 当 EN 跳线设置为 ON 时、读取14 -15mA。 未连接 RLOAD。 RLOAD 测试时、它似乎可以正常工作。
TPSM365R6FEVM 文档中未提及预期电流。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
工具与软件:
我收到了 Digikey 的 TPSM365R6FEVM、确定工作台 PSU 的电流消耗从24V 读取14mA、这被视为与数据表(即使在 FPRM 模式下、所引用的空载电流低于10uA)过度比较。 当 EN 跳线设为 OFF 时、该引脚降至0mA。 当 EN 跳线设置为 ON 时、读取14 -15mA。 未连接 RLOAD。 RLOAD 测试时、它似乎可以正常工作。
TPSM365R6FEVM 文档中未提及预期电流。
根据图表图8-9和8-10、使用1mA RLOAD、我得到这一点。 我认为此数据表只是在基于两种工作模式的直流负载条件下避免使用简单参数。
对于效率为60%的自动模式:
对于效率为4%的 FPWM 模式:
您好!
我们有一个使用自动功能的评估板、即 TPSM365R6EVM。 我认为、为了节省成本、最好获取 TPSM365R6RDNR 样片并将其放置在您拥有的 EVM 上。
和第8.6节是从器件闭环验证中记录的一些值。 这不是一种保证、如上所述:
在任何情况下、如前所述、我都可以与您核对并确认测量结果。
谢谢!
Richard