请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
您好!
我在新的 BMS 开发中使用了 BQ76952 AFE。 我会遇到一个问题、即 AFE 会在唤醒后的2秒内关闭。 所有其他电压看起来正常:CV14 = 47V、REGIN = 6V、但 REG1为零。
我们如何解决该问题? 此问题背后的原因可能是什么?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.