This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:BQ76952 AFE 在新的 BMS 开发中

Guru**** 2390735 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481699/bq76952-bq76952-afe-in-a-new-bms-development

器件型号:BQ76952

工具与软件:

您好!

我在新的 BMS 开发中使用了 BQ76952 AFE。 我会遇到一个问题、即 AFE 会在唤醒后的2秒内关闭。 所有其他电压看起来正常:CV14 = 47V、REGIN = 6V、但 REG1为零。

我们如何解决该问题? 此问题背后的原因可能是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    您是否介意分享您的原理图?

    此致、
    Alexis

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

       此 AFE 部分...

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Shiva、

    感谢您分享原理图。 您是否能够在启动后展示 BAT、REGIN、REG1和 REG18的波形? 您是否还有可以共享的配置(.gg)文件?

    此致、
    Alexis