This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TUSB1046EVM:模块附带 USB-C 的原理图

Guru**** 2382480 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65987D
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480912/tusb1046evm-schematic-with-usb-c-to-come-module

器件型号:TUSB1046EVM
主题中讨论的其他器件:TPS65987D

工具与软件:

大家好、我们想使用 EVM  (TUSB1046 USB Type-C 使能器评估模块(修订版 A) 作为 我们设计器件的参考。

  我们有 COM Express 模块类型6。 USB 端口0 (USB 3.1)和显示端口3 (DDI3) 作为主机。 我们  计划设计一个具有转接驱动器 USB1046、PD TPS65987D 的载板,以连接外部触摸显示示例 ELO make。

以下是示意图、请帮助查看和处理来自外部 Elo 的触摸信号。通过 USB-C 显示是否可以理解连接?。 是否需要为从 Dispaly 端口反馈的端口0 (USB3.1)信号在自带模块(处理器)中写入任何代码/软件?

e2e.ti.com/.../WVSC_5F00_Carrier_5F00_Board-53-USB.pdf

方框图  

谢谢!

Yadagiri

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    方框图看起来很好、我正在进行原理图审阅、并 会将我的意见发送给 Mon.

    好的

    Brian

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    1:SSTX 是1046的输入、因此应连接到 OSC 的 TX

      SSRX 连接到 SOC RX

    2:这是正确的 UAX 连接

    好的

    Brian