请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TUSB1046EVM 主题中讨论的其他器件:TPS65987D
工具与软件:
大家好、我们想使用 EVM (TUSB1046 USB Type-C 使能器评估模块(修订版 A) 作为 我们设计器件的参考。
我们有 COM Express 模块类型6。 USB 端口0 (USB 3.1)和显示端口3 (DDI3) 作为主机。 我们 计划设计一个具有转接驱动器 USB1046、PD TPS65987D 的载板,以连接外部触摸显示示例 ELO make。
以下是示意图、请帮助查看和处理来自外部 Elo 的触摸信号。通过 USB-C 显示是否可以理解连接?。 是否需要为从 Dispaly 端口反馈的端口0 (USB3.1)信号在自带模块(处理器)中写入任何代码/软件?
e2e.ti.com/.../WVSC_5F00_Carrier_5F00_Board-53-USB.pdf
方框图
谢谢!
Yadagiri