请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS6593-Q1 主题中讨论的其他器件:AM62A74
工具与软件:
大家好、我们将使用 定制电路板上的 TPS65931211RWERQ1为 AM62A74供电。 这是主板的第二个版本、第一个版本工作正常、第二个版本工作正常、除了一个主板上的这个问题。
我发现、当我们启动它时、分别为 VDDSH_SDIO 和 VPP_1V8电源轨供电的 LDO1和 LDO2显示为0V。 我在断电时检查了是否存在短路、但没有短路。 所有其他降压稳压器和 LDO 显示正确的电压。 每个输出端都有2.2uF 电容。 PMIC 的3.3V VIN。 这是一个一次性问题。
该原理图主要(98%+)复制自 AM62A74评估套件。