This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS6593-Q1:LDO1和 LDO2意外显示0V

Guru**** 2494635 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482366/tps6593-q1-ldo1-and-ldo2-showing-0v-unexpectedly

器件型号:TPS6593-Q1
主题中讨论的其他器件:AM62A74

工具与软件:

大家好、我们将使用 定制电路板上的 TPS65931211RWERQ1为 AM62A74供电。 这是主板的第二个版本、第一个版本工作正常、第二个版本工作正常、除了一个主板上的这个问题。  

我发现、当我们启动它时、分别为 VDDSH_SDIO 和 VPP_1V8电源轨供电的 LDO1和 LDO2显示为0V。 我在断电时检查了是否存在短路、但没有短路。 所有其他降压稳压器和 LDO 显示正确的电压。 每个输出端都有2.2uF 电容。 PMIC 的3.3V VIN。 这是一个一次性问题。  

该原理图主要(98%+)复制自 AM62A74评估套件。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Peter、

    在两个电路板构建之间、软件是否发生了更改?

    如下所示、LDO1和 LDO2通过 GPIO 启用、我的唯一结论是、如果除这两个电源轨外、其他所有器件都像之前一样上电、并且没有错误、那么我想在处理器端硬件上、如果没有发现差异、请查看软件以了解 PINMUX 或 GPIO 切换是否发生了变化。

    感谢您发布具有 BTW 的原理图、我认为 GPIO 对 PMIC 没有任何影响、因此请执行上述操作、希望这能有所帮助!

    这是 PMIC BTW 的用户指南

    BR、

    尼古拉斯·麦克纳马拉