This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952:单独的 BAT-平面和 PACK-平面

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ76952

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1482282/bq76952-separate-bat--and-pack--planes

器件型号:BQ76952

工具与软件:

尊敬的 TI 支持部门:


不使用单独的 BAT-接地和 PACK-接地会产生什么影响?

我知道它们应该是与各种 TI 资源分离的平面、但我正在检查一个设计、其中 PACK-不是输出侧单独的平面。

我将  看到所示 bq76952参考原理图中的感应电阻器部分、以及 我正在查看的设计中的感应电阻器部分。

在将电池连接到如右侧所示的电路时、我看到在没有连接负载的情况下通过传感电阻器消耗的-8mA 电流。

我的想法是、由于输出侧(PGND)没有单独的平面、因此会从电池中汲取电流(可能是其他一些电路)、传感电阻器将其视为负载。

这似乎是预期行为吗?

此致、

Kevin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Kevin 老师、您好!

    这是可能的。 我们通常建议 VSS 通过网带连接到 BAT-、以将电池电流的高电流路径与 IC 接地的低电流路径分开。 这有助于使 ESD 和高电流远离敏感的 IC 元件。

    此致、
    Alexis