请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ76952 工具与软件:
尊敬的 TI 支持部门:
不使用单独的 BAT-接地和 PACK-接地会产生什么影响?
我知道它们应该是与各种 TI 资源分离的平面、但我正在检查一个设计、其中 PACK-不是输出侧单独的平面。
我将 看到所示 bq76952参考原理图中的感应电阻器部分、以及 我正在查看的设计中的感应电阻器部分。


在将电池连接到如右侧所示的电路时、我看到在没有连接负载的情况下通过传感电阻器消耗的-8mA 电流。
我的想法是、由于输出侧(PGND)没有单独的平面、因此会从电池中汲取电流(可能是其他一些电路)、传感电阻器将其视为负载。
这似乎是预期行为吗?
此致、
Kevin