This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM2679:LM2679S-ADJ/NOPB 模型负载电流问题

Guru**** 2663045 points

Other Parts Discussed in Thread: LM2679

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1470195/lm2679-lm2679s-adj-nopb-model-load-current-problem

器件型号:LM2679

工具与软件:

您好、我正在通过大学毕业典礼创造一个转换器。  

我将设计一个降压转换器、将24V 交流电压作为输入并输出12.6V 直流电压。

它的设计如图中的电路图所示、并且确认了输出电压在无负载下正常输出。

但当连接大约5欧姆的电阻负载时、直流电压逐渐增加并施加到 J2、实际电流流出约2.36A、超过该值时电流突然减小。

我个人认为、即使输入电压增大、应该固定在12.6V、2.5A 应该连续流动。

我是参考数据表设计电路的。 我尝试了各种方法来解决这个问题。

我试图降低引脚5上的电流限制电阻并修改输出电容器值。

而且我也没有使用软启动功能。 但我无法解决它。 所以我留下了这样的询问。

感谢您阅读全文、我将在电路图中附上实验视频和照片。 非常感谢您的答复。 祝你度过美好的一天

感谢您阅读全文、我将在电路图中附上实验视频和照片。

如果您需要任何波形或信息、我会立即告诉您。

我希望了解并询问您对问题的意见。 非常感谢您的答复。 祝你度过美好的一天

e2e.ti.com/.../test-vid.mp4

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    请共享 Vout、Vin、VSW 和电感器电流的波形。

    您还能分享 PCB 布局吗?

    此设计似乎没有任何输入电容。 数据表建议中要求输入电容。

    您能否说明一下 IC GND 的虚线连接?

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好 很抱歉迟到了响应。 我很晚才进行实验。

    我将您提到的所有信息保存在一个压缩文件中。 但是、无法测量流经电感器的电流、因为电感器焊接到了 PCB 上。

    电压值均为平均值。  GND 线以浅绿色虚线标记。

    我认为电路图中的 C1、C2、C3作为输入电容。 我是否需要额外的输入电容器? 我全部使用电解电容器。

    如果您需要更多信息、请告诉我。 我很高兴你回答了。

    谢谢你。 此致、

    Kim
    e2e.ti.com/.../test-process.zip

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    降压转换器的输入电容器必须放置在 IC 的 Vin 引脚旁边。 现在、IC 和输入电容器之间有一个开关。 尤其是如果没有靠近 LM2679的 Vin 引脚的高频旁路电容器(通常为0.47uF)、该器件可能容易受到 PCB 寄生效应的噪声影响。

    电感器和 SW 节点也非常远离 IC。 这些元件必须移得更近一些。 请参阅数据表中的布局指南、并调整布局以满足这些要求。 此外还提供示例图像。

    还必须缩短反馈走线。 FB 电阻器应靠近 IC 放置、电路板周围布线至 Vout 的路径。 现在、这些电阻器靠近 Vout 放置并具有较长的 FB 线迹。 长反馈布线更容易受到噪声的影响。

    GND 平面也必须被正确淹没。 如数据表示例所示、优先选择 Vin、Vout、SW 和 GND 等连接的直接覆铜、因为它们构成了 IC 的关键环路。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、我会根据数据表再次尝试电路设计和 PCB 设计。
    "接地平面也必须被正确淹没。 如数据表示例所示、优先选择 Vin、Vout、SW 和 GND 等连接的直接覆铜、因为它们构成了 IC 的关键环路。"
    我很抱歉打扰您、但您能更详细地解释一下吗?
    此致、
    Kim

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您共享的布局图像上的布线非常细。 对于 Vin、Vout、GND 和 SW 等路径、这些布线中将有很大的电流。 由于这些节点是降压转换器设计中电流流动的主要路径、因此您希望它们足够大、以便能够承载适当量的电流并散发热量。 散热对于 GND 连接尤为重要。

    此致、

    Ridge

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    由于不活动而关闭线程。

    此致、

    Ridge