This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS546D24A:设计工具-引脚搭接-补偿

Guru**** 2382480 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481029/tps546d24a-design-tools---pin-strapping---compensation

器件型号:TPS546D24A

工具与软件:

我一直使用 webench 和器件产品页面上提供的计算器、但发现结果中有不符之处。  

目标是制造一个稳定的三相13V 至5V 转换器(电流为35安培)

我首先运行 webench、其中包含以下输入 和配置更改:

输入直流11V - 15V

5V/35A 输出

用户首选频率:1.1MHz

 通过引脚配置(strap)实现的补偿环路增益: ILOOP:7、VLOOP:2.0  

软启动:3毫秒

器件数量:2

器件地址:37d

同步频率:同步输出

请参阅随附的 webench 导出

当我使用 Excel 工具复制设计时、 引脚搭接选项的所有 VLOOP 增益选项都变为红色。 (请参阅随附的)

这表明不存在使用 webench 产生的输出电容的引脚搭接选项。

如果我显著增大输出低 ESR 电容(500uF)、该表中会显示许多可用的绿色/绿色引脚搭接选项。

如果我在 webench 中添加如此大的电容并生成输出、图中显示其是稳定的、但相位在2kHz 左右发生向零的深度突破。

我计划在我的设计中添加500uF 的低 ESR 电容。  这将为我提供最大的灵活性。

我的问题是 webench 生成了一个设计、但 Excel 工具显示该设计在使用任何引脚搭接选项时都不稳定。   

我希望获得有关使用这些工具以及什么是最可靠的设计方法的指导。

谢谢!

e2e.ti.com/.../13to5_5F00_webench_5F00_forum.pdfe2e.ti.com/.../13to5_5F00_forum.xlsx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    韦恩、您好!

    很遗憾听到您在使用这些工具时遇到问题。 Webench 是一个极好的用户友好型工具、可帮助您快速入门、因为它提供了一种初始原理图。 但是、我建议在之后使用 Excel 工具查看原理图、尤其是在这样的情况下。

    正如您所发现的、即使 Webench 允许您在 ILOOP = 7和 VLOOP = 2时选择补偿选项、但根据数据表不建议这样做。 因此、最好对照 Excel 工作表进行交叉检查。 此工具已成功使用过很多次、我通常会依赖它来查看客户原理图。

    要在 Excel 工具中使引脚搭接选项变为绿色、您需要调整一些参数。 您通过增加 COUT 所做的事情是一个很好的开始。 此外、您可能需要尝试将 Fsw/Fcoi 降低到3、将 Fsw/Fcov 降低到8。

    如果您在设计方面有任何其他问题或需要帮助、请告诉我。 完成后、我很高兴查看您的原理图和布局。

    谢谢!
    Tomoya

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Tomoya!  这很有帮助。