工具与软件:
我一直使用 webench 和器件产品页面上提供的计算器、但发现结果中有不符之处。
目标是制造一个稳定的三相13V 至5V 转换器(电流为35安培)
我首先运行 webench、其中包含以下输入 和配置更改:
输入直流11V - 15V
5V/35A 输出
用户首选频率:1.1MHz
通过引脚配置(strap)实现的补偿环路增益: ILOOP:7、VLOOP:2.0
软启动:3毫秒
器件数量:2
器件地址:37d
同步频率:同步输出
请参阅随附的 webench 导出
当我使用 Excel 工具复制设计时、 引脚搭接选项的所有 VLOOP 增益选项都变为红色。 (请参阅随附的)
这表明不存在使用 webench 产生的输出电容的引脚搭接选项。
如果我显著增大输出低 ESR 电容(500uF)、该表中会显示许多可用的绿色/绿色引脚搭接选项。
如果我在 webench 中添加如此大的电容并生成输出、图中显示其是稳定的、但相位在2kHz 左右发生向零的深度突破。
我计划在我的设计中添加500uF 的低 ESR 电容。 这将为我提供最大的灵活性。
我的问题是 webench 生成了一个设计、但 Excel 工具显示该设计在使用任何引脚搭接选项时都不稳定。
我希望获得有关使用这些工具以及什么是最可靠的设计方法的指导。
谢谢!
e2e.ti.com/.../13to5_5F00_webench_5F00_forum.pdfe2e.ti.com/.../13to5_5F00_forum.xlsx