This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24103A:正在寻找充电器 IC、支持2S1P 电池组

Guru**** 2644555 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A, BQ25750

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481104/bq24103a-looking-for-a-charger-ic-supports-2s1p-battery-pack

器件型号:BQ24103A
主题中讨论的其他器件: BQ25750

工具与软件:

此 BQ24103A 充电器 IC 仅支持20V 和2A、   

但我们正在寻找2S1P 锂聚合物电池的充电管理 IC。

充电器 IC 应支持以下功能

输入电压:8-36V、

负载电流:10A   

功能:当主电源不可用时、它可以有效地将电源从主输入(8-36V)切换到电池  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    我推荐 BQ25750系列控制器。

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您提供有关 BQ25750 IC 的信息。 您是否可以推荐集成了 MOSFET 且支持约6A 充电电流的电池管理 IC?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeevabharathi:

    很遗憾、TI 目前还没有这样的 IC。

    此致、

    Jeff