Other Parts Discussed in Thread: BQ24103A, BQ25750
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24103A 主题中讨论的其他器件: BQ25750
工具与软件:
此 BQ24103A 充电器 IC 仅支持20V 和2A、
但我们正在寻找2S1P 锂聚合物电池的充电管理 IC。
充电器 IC 应支持以下功能
输入电压:8-36V、
负载电流:10A
功能:当主电源不可用时、它可以有效地将电源从主输入(8-36V)切换到电池