Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS1663, TPS2663
主题中讨论的其他器件: TPS1663、 TPS2663
工具与软件:
您好!
我们正在设计负载电流未知的24V 电源单元。
由于我们需要遵守 IEC61010-1、因此我们需要 串联两个 TPS25980、并将电流限制设置为最大可能值6.25A。
(9.4 b) 3)在单一故障条件下也存在调节网络限制)
此数据表可改善 ILIM 的精度。 在6.25A 时、精度为~11%。 这是否可以理解为偏差、以便为了可靠地将电流限制为6.25A、必须将限制设置为5.56A?
提前感谢。