This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS25980:电子保险丝精度

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS25980, TPS1663, TPS2663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480973/tps25980-efuse-accuracy

器件型号:TPS25980
主题中讨论的其他器件: TPS1663TPS2663

工具与软件:

您好!

我们正在设计负载电流未知的24V 电源单元。

由于我们需要遵守 IEC61010-1、因此我们需要 串联两个 TPS25980、并将电流限制设置为最大可能值6.25A。

(9.4 b) 3)在单一故障条件下也存在调节网络限制)

此数据表可改善 ILIM 的精度。 在6.25A 时、精度为~11%。 这是否可以理解为偏差、以便为了可靠地将电流限制为6.25A、必须将限制设置为5.56A?

提前感谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [quote userid="644390" url="~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1480973/tps25980-efuse-accuracy 数据表对 ILIM 的精度进行了说明。 在6.25A 时、精度为~11%。 是否可以将其理解为偏差、以便为了可靠地将电流限制为6.25A、必须将限值设置为5.56A?

    是的、由于工艺变化和温度变化、在最坏情况下可以预计与6.25A 的典型值相差~11%。 如果您想将电流限制在6.25A 最坏情况以下、则应该将电流限制保持在较低水平。 使用5.6A 典型电流限制应该是不错的选择。 您能告诉我您的最大工作电流吗? 我们不能将该限值保持在非常低的水平、否则可能会在最坏的情况下阻止工作电流。  

    此致、
    Arush

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Arush:

    感谢您提供的投入。  我将考虑 偏差、并将限值较低、probalby 设置为5.6A。
    最大电流为5A。

    跟进问题:
    我使用设计计算器、看起来在负载电容为1000uF 和我的规格下、器件将进入热关断模式。
    因为我不太清楚负载电阻和电容、所以可能会发生这种情况。
    我不介意系统是否需要一些延迟才能完全启动、但器件是否可以因进入关断模式而损坏?

    如果器件受损、我会使用 TPS1663或 TPS2663、因为它们看起来更稳健。

    此致。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Kevin:

    我使用设计计算器、看起来在1000uF 的负载电容和我的规格下、器件将进入热关断模式。
    因为我真的不知道负载电阻和电容会发生这种情况。[/引述]

    如果您的负载电容为1000uF、则器件可能必须在启动期间进行一些重试。

    我不介意系统是否需要一些延迟才能完全启动、但设备是否会因进入关机模式而受到损坏?

    不会、器件不会因此而损坏。 这是一种防止 FET 违反 SOA 的保护机制。  

    如果器件受损、我将使用 TPS1663或 TPS2663、因为它们看起来更可靠。

    由于目前您必须在建议的最大电压下使用 TPS25980、因此可以考虑使用 TPS1663和 TPS2663。 此开关将提供更多裕度。 这两个是工业电子保险丝、因此它们具有非常高的最大输入电压、应能够支持6A 电流。  

    此致、
    Arush

    [/quote]
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢 Arush、感谢您提供的帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很乐意帮助你:)