This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS561246:有关 TPS561246负电压输出设计的疑问

Guru**** 2694555 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS561246, TPS62933

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481625/tps561246-inquiry-regarding-tps561246-negative-voltage-output-design

器件型号:TPS561246
主题中讨论的其他器件: TPS62933

工具与软件:

尊敬的 TI 团队:

我已经使用设计了一个电路 TPS561246 才能生成 -5V A 的输出 +14V 输入。 我想确认此设计是否会按预期工作以及是否工作 TPS561246 能够在此配置中产生稳定的负电压输出。

该电路设计如下:

  • 输入电压 :+14V
  • 输出电压 :-5V
  • 输出电流 : 200mA

您能否请审查该设计并提供有关其可行性的反馈? 具体来说,我想知道是否 TPS561246 可以可靠地支持这种负电压输出、以及设计中是否存在任何潜在问题或需要改进。

感谢您的支持。 我期待您的深入了解。

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    输入为14V、输出为-5V、VIN 和 GND 引脚上的电压为19V。 因此、不建议这样做。 我建议您尝试 TPS62933。

    稳压器 IC 的 VIN 和 GND 引脚上的电压等于输入电压与负输出电压之和。 该电压大于降压稳压器的电压、降压稳压器上仅是 VIN 和 GND 端子间的输入电压。 例如、如果您需要将+24V 的输入转换为–15V 的输出、则需要一个额定电压至少为39V 的稳压器。这将排除许多可用的"36V"器件、需要使用额定电压为40V 或更高的器件。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的先生:

    输入为14V、输出为-5V、VIN 和 GND 引脚上的电压为19V。 因此、不建议这样做。 我建议您尝试 TPS62933。

    稳压器 IC 的 VIN 和 GND 引脚上的电压等于输入电压与负输出电压之和。 该电压大于降压稳压器的电压、降压稳压器上仅是 VIN 和 GND 端子间的输入电压。 例如、如果您需要将+24V 的输入转换为–15V 的输出、则需要一个额定电压至少为39V 的稳压器。这将排除许多可用的"36V"器件、需要使用额定电压为40V 或更高的器件。

    BRS

    卢西亚

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    亲爱的卢西亚:

    感谢您的答复。 这帮助我了解了很多。