Other Parts Discussed in Thread: TPS561246, TPS62933
主题中讨论的其他器件: TPS62933
工具与软件:
尊敬的 TI 团队:
我已经使用设计了一个电路 TPS561246 才能生成 -5V A 的输出 +14V 输入。 我想确认此设计是否会按预期工作以及是否工作 TPS561246 能够在此配置中产生稳定的负电压输出。
该电路设计如下:
- 输入电压 :+14V
- 输出电压 :-5V
- 输出电流 : 200mA
您能否请审查该设计并提供有关其可行性的反馈? 具体来说,我想知道是否 TPS561246 可以可靠地支持这种负电压输出、以及设计中是否存在任何潜在问题或需要改进。

感谢您的支持。 我期待您的深入了解。
此致、