工具与软件:
嗨、
我想知道是否有人可以检查我的原理图和布局、看看是否有任何改进可以帮助器件运行和/或降低 EMI。 传感器是用于为 MCU 和 CAN 收发器供电的5V 输出。 有2个电压源和4个唤醒源。 铅酸电池的 VIN 始终处于活动状态、但在未启用时 QC 似乎处于超低电平? 进入 PCB 的4个唤醒输入(5-28V)都经过安装、它们都通过一个二极管、当任何导通时、稳压器启动并打开 MCU/PCB。 这听起来和看起来是正确的吗? 我有没有提出过任何故意的问题? 这是 L1、L2和 L3都是拼接的实心 GND 层。
提前感谢您!