This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR51610:原理图和布局检查

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: LMR51610

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1481160/lmr51610-schematic-and-layout-check

器件型号:LMR51610

工具与软件:

嗨、

我想知道是否有人可以检查我的原理图和布局、看看是否有任何改进可以帮助器件运行和/或降低 EMI。 传感器是用于为 MCU 和 CAN 收发器供电的5V 输出。 有2个电压源和4个唤醒源。 铅酸电池的 VIN 始终处于活动状态、但在未启用时 QC 似乎处于超低电平? 进入 PCB 的4个唤醒输入(5-28V)都经过安装、它们都通过一个二极管、当任何导通时、稳压器启动并打开 MCU/PCB。 这听起来和看起来是正确的吗? 我有没有提出过任何故意的问题? 这是 L1、L2和 L3都是拼接的实心 GND 层。

提前感谢您!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    高频输入去耦电容器应放置在输入引脚处。 降额值应为2.2 μ F 或更高、额定电压是输入电压的两倍。 您可能还需要在输入端添加一个大容量电容器(10uF 也可以)。

    对我来说、 具有多个输入的主要问题是使能不能悬空。 J? 连接应该加注释、如果先填充连接、我认为应该可以。  

    我认为布局对我来说也可以。 通常、在较低的电流电平下、传导 EMI 不是大问题、辐射 EMI 可归因于开关节点布局。 我认为两者看起来都可以。 如果您不确定、我建议在二极管之前添加一个占位符、如果您不确定 EMI 性能、则建议在初始性能不佳时添加磁珠。  

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    感谢您的回复!

    抱歉、我对去耦电容器的要求有点困惑。 我在 VIN (C6)处有一个2.2uF 50V 电容器、您是否建议添加另一个电容器? 这里的一些大图显示了 PCB 输入端的一些大容量电容器。

    对于多使能、IC 使能引脚具有一个100k Ω 电阻器、将其拉至 GND、是否不足以阻止其可能悬空?

    J? 此器件在下图中具有一个指示符、只是一个辅助使能的占位符、不是来自4个外部唤醒源中的1个。 该引脚通常始终保持开路状态。

    您是否是指在 VIN 二极管之前添加磁珠? 对不起混淆!

    谢谢!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    感谢您提供更多信息。  

    非常抱歉、我被初始帖子有点困惑、 在原理图中、看起来电容器连接到 EN 而不是 VIN。 我现在看到它了、感谢您把它弄清楚。

    100k Ω 应该能够保持下拉电阻。 我唯一不能确定的是顺序和 J 的作用? 我现在很清楚、看起来不错。  

    对于磁珠、我建议将其放置在此处:

    磁珠可用于防止传导 EMI 从 LMR51610和 CN3768泄漏回(但我认为1A 时、您不会看到太多)。

    谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Richard:

    非常完美、没有任何问题。 听起来我很喜欢使用 PCB! 电流将低于250mA 左右、因此应该没问题!

    对于磁珠、在直流/直流转换器生效之前、我需要一些东西、因为12V 铅酸为电路板和稳压器供电

    感谢您的帮助!

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matthew:

    这也很好、但我认为没有必要、因为输入端已经有磁珠。 CN3768 (仅尝试为您节省一个组件)。 但是、是的、总的来说、对于250mA、在我看来、您不需要太担心 EMI。

    在将来的情况下、如果响应满足您的线程、请帮助我们选择"这可解决我的问题"或类似选项。 这有助于我们提高内部跟踪指标、谢谢!

    Richard  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Richard、

    没问题、我会将其标记为已解决!

    还有一个问题。 对于此应用、您通常会建议使用哪种磁珠?  

    谢谢!